Other Parts Discussed in Thread: BQ25731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25731 我们尝试使用数据表中的 COMP 值、但 BQ25731未加电(我们始终为20V VBUS 供电)、它在几毫秒内达到20V、然后关闭。
我使用了以下比较器配置、它工作正常。 我担心的是、数据表对这些值非常明确。 是否可以更改这些值或考虑器件为什么在几毫秒后关闭?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.