This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:移除电池后 SYS 上出现大纹波

Guru**** 2384400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984070/bq25619-large-ripple-at-sys-when-battery-removed

器件型号:BQ25619

大家好、

我正在使用 BQ25619EVM 并检查 SYS 引脚性能。 我注意到、当移除电池时(保持插入 JP7、因此10K NTC 仍在板上)、SYS 纹波将会很大-峰间值大约为200mV、LED_D5快速闪烁(大约10Hz)。 请参阅以下波形、CH1为 SYS 引脚电压、而 CH2为 LED_D5电压。 我尝试在 REG01h bit_7中禁用 PFM、 纹波将大于使能。  

我是否可以知道为什么 SYS 纹波在这里看起来很大?   连接电池后、一切看起来都很好、SYS 纹波将小于20mV。

此致。

廖维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilky、

    我怀疑您在 BAT 引脚上看到了电容器的充电和放电。 如果移除 JP7、则在禁用充电时不会看到纹波。

    此致、

    Ricardo