请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 大家好、
我正在使用 BQ25619EVM 并检查 SYS 引脚性能。 我注意到、当移除电池时(保持插入 JP7、因此10K NTC 仍在板上)、SYS 纹波将会很大-峰间值大约为200mV、LED_D5快速闪烁(大约10Hz)。 请参阅以下波形、CH1为 SYS 引脚电压、而 CH2为 LED_D5电压。 我尝试在 REG01h bit_7中禁用 PFM、 纹波将大于使能。
我是否可以知道为什么 SYS 纹波在这里看起来很大? 连接电池后、一切看起来都很好、SYS 纹波将小于20mV。

此致。
廖维基