主题中讨论的其他部件:BQ34Z100、 GPCCHEM
你(们)好
我们将 BQ25713用作 主充电控制 IC 的一部分 、并将 BQ34Z100用作我们基于备用电池的设计中的电量监测计。
使用的电池为2端子3SP1镍氢电池、最大电压为10.7V、容量为2900 mAh。
我们将监测计连接到 BQStudio、在数据存储器配置窗口中、我们将设计容量写入2900 mAh、将设计能量写入10700 mWh、但寄存器窗口显示的最大充电容量为980mAh、因此我们无法获得正确的充电状态值。
我们想知道,我们是否需要更新任何其他值才能获得2900 mAh 的完整充电容量?
我们要求您提供这方面的指导。
此致、
Sudha Nayak