This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQStudio:完全充电容量未按预期显示

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983706/bqstudio-bqstudio-full-charge-capacity-is-not-reflecting-as-expected

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100GPCCHEM

你(们)好

我们将  BQ25713用作 主充电控制 IC 的一部分 、并将 BQ34Z100用作我们基于备用电池的设计中的电量监测计。

使用的电池为2端子3SP1镍氢电池、最大电压为10.7V、容量为2900 mAh。

我们将监测计连接到 BQStudio、在数据存储器配置窗口中、我们将设计容量写入2900 mAh、将设计能量写入10700 mWh、但寄存器窗口显示的最大充电容量为980mAh、因此我们无法获得正确的充电状态值。

我们想知道,我们是否需要更新任何其他值才能获得2900 mAh 的完整充电容量?

我们要求您提供这方面的指导。

此致、

Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

    您是否已通过 GPCCHEM 确定了化学 ID? 之后、您还必须执行学习周期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们使用的是总容量为10.7V 和2100mAh 的镍氢锂离子电池、根据这些配置、我们使用了1253作为化学 ID 并执行了学习周期。 但是充电状态信息没有变化。


    要从 GPCCHEM 获取 Chem ID,我们将跟踪充电和放电周期并使用 BQStudio 捕获日志,但是我们面临着一些问题,而且我们几乎没有从 TI 论坛获得任何支持。

    此致、

    Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们正在使用镍氢电池3S1P (3系列1并联 )电池,总容量为10.7V 和2900mAh,我们从化学 ID 选择 xls 表中得到了化学 ID (1253),请找到所附的.xls。

    如果我们需要使用不同的近距离匹配计时器 ID 并需要执行学习周期、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../2133.chemistry_5F00_selection_5F00_table.xls

    此致、

    Sudha Nayak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们使用的是锂离子 NMC 3s1p 电池、而不是镍氢电池。 抱歉、出现拼写错误

    根据 NMC、我们选择了1253作为 Chem ID

    此致、

    Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

    您应选择 GPCCHEM 报告的化学 ID。  

    此致、

    Nick