This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:超低纹波升压转换器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61175, TPS55288, TPS61378-Q1, TPS61170, TPS61391, TPS7B4253-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982527/tps55340-ultra-low-ripple-boost-converter

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS61175TPS55288TPS61378-Q1TPS61170TPS61391TPS7B4253-Q1

您好!

我们将 TPS55340用于升压转换器。 在测试过程中、它具有非常高的纹波、适用于我们的设计。 我们的原理图如下所示、我们使用 webench 设计来设计 TPS55340。 我们的输入电压为12V、我们希望输出介于10-35V 之间。 在我们的设计中、频率为750kHz 时、纹波约为100mV。

我们需要超低纹波升压转换器。 输出纹波不超过100mA。 此外、工作电流约为30mA。 您能建议尽可能低的电压纹波升压转换器 IC 吗?

升压转换器的输出端是否有最小数量的电容器以实现低纹波? 当我们在输出端使用更多并联电容器时、会产生什么影响?  

如果我们应该为输出使用更多的电容器、它是否应该具有相同的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozancan、

    请重新附加原理图吗? 它以某种方式丢失了。

    请检查您是否看到数据表图22中所示的行为、然后负载过低、无法进入连续导通模式、从而在轻负载时实现更高的效率。 这会提高效率、但也会增加纹波。

    如果您可以通过较低的效率获得较低的纹波、则应选择一个独立于负载永久开关的转换器、例如 TPS61175。

    BTW、升压转换器上的12V 输入不会在输出端获得10V 的电压。 升压转换器始终将输出调节为更高的电压。 如果您需要进行升压和降压调节、我建议查看 TPS55288等降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugur、

    在深入了解电流解决方案的详细信息之前、我想与您一起仔细检查即使在 VIN =12V 时 VOUT 是否稳压为10V。

    如果是、则不选择升压拓扑。 相反、应选择降压/升压或 SEPIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压不必是10V。 我们可以测试超过12V 到35V 的范围。 主要关注的是最小电压纹波。 该系统应尽可能稳定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您建议使用 TPS61175。  我们不考虑电流或其他效率因素。 我们仅考虑最小纹波。

    1) 1)它是最佳低纹波性能升压转换器吗?

    2) 2) TPS55340和 TPS61175之间的纹波比是多少?  

    3) 3)当我们在输出端添加 LC 滤波器时、会对我们的系统产生什么影响?

    4) 4)当我们检查 TPS61175时、应使用什么占空比和中心频率来实现最小纹波?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    C26铝电容器还是陶瓷电容器? 如果是陶瓷电容器、请将其更改为陶瓷电容器、并添加更多陶瓷电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的建议。 我们将对其进行更改。 顺便说一下、您能回答我提出的其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozancan、

    让我们首先重点优化 TPS55340的性能。 100mV 的纹波并不是很难。  

    如果输出电压不是很高、则纹波最低的器件可能是 TPS61378-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    纹波对于我们的项目至关重要。 我们将输出电压用于 PIN 光电二极管的电源电压。 换言之、升压转换器用于激光雷达系统。 因此、纹波非常关键。 电源电压的纹波会影响 PIN 光电二极管(接收器)。 如前所述、纹波应尽可能小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozancan

    最大电压是否为35V? 最小输出电流是多少? 您是否仍需要在最小负载下实现低纹波?  

    如果纹波非常关键、您可以考虑在升压和负载之间添加一个 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    最大电压约为30V。  

    最小输出电流约为20mA。

    我们将升压转换器用于激光二极管和 PIN 光电二极管的电源电压。 我们可以为每个转换器添加两个升压转换器。

    您能否发送在升压和负载之间添加 LDO 的原理图? 我们无法清楚地理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozancan、

    这一要求不容易满足。 TPS61170应该是最接近的解决方案、但我无法确定它是否可行 、因为 VIN、VOUT 和 IOUT 条件会极大地影响纹波性能、因此我建议您将 EVM 应用于评估。

    另一种解决方案是集成了升压和滤波器电路的 TPS61391、但输入电压应低于5.5V、输出电流不能太大。  

    关于 LDO、我指 的是 TPS7B4253-Q1等解决方案。 LDO 的输入是升压的输出、LDO 的输出是负载。