主题中讨论的其他器件: TPS61175、 TPS55288、 TPS61378-Q1、 TPS61170、 TPS61391、 TPS7B4253-Q1
您好!
我们将 TPS55340用于升压转换器。 在测试过程中、它具有非常高的纹波、适用于我们的设计。 我们的原理图如下所示、我们使用 webench 设计来设计 TPS55340。 我们的输入电压为12V、我们希望输出介于10-35V 之间。 在我们的设计中、频率为750kHz 时、纹波约为100mV。
我们需要超低纹波升压转换器。 输出纹波不超过100mA。 此外、工作电流约为30mA。 您能建议尽可能低的电压纹波升压转换器 IC 吗?
升压转换器的输出端是否有最小数量的电容器以实现低纹波? 当我们在输出端使用更多并联电容器时、会产生什么影响?
如果我们应该为输出使用更多的电容器、它是否应该具有相同的值?