我们将 BQ51003上的 EN1和 EN2设置为高电平、以便在电池充电完成时向发送器发送 EPT 数据包。 但是、当我们再次将 EN1和 EN2设置为低电平时、如果不从发送器中移除器件、电源传输将不会重新初始化。 我们必须从发送器中移除器件、并将其重新放置、以重新初始化电源传输。 如果器件从未离开发送器、我们是否需要向发送器发送一条消息来重新初始化电源传输? 如果长时间留在发送器上、我们希望器件保持顶住状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将 BQ51003上的 EN1和 EN2设置为高电平、以便在电池充电完成时向发送器发送 EPT 数据包。 但是、当我们再次将 EN1和 EN2设置为低电平时、如果不从发送器中移除器件、电源传输将不会重新初始化。 我们必须从发送器中移除器件、并将其重新放置、以重新初始化电源传输。 如果器件从未离开发送器、我们是否需要向发送器发送一条消息来重新初始化电源传输? 如果长时间留在发送器上、我们希望器件保持顶住状态。
你好
EN1和 EN2高电平将发送 EPT 充电完成、TX 将关闭。 但 TX 需要为 RX 加电、以查看是否需要更大的功率、然后重新检查。 这是 TX 而非 RX 的函数。 时间发送器将在某个点进行检查、我看到时间高达15分钟
如果在充电板上放置新的 RX、它将在大约1.5秒内快速检测到。 但使用了不同的 ping。 短 Ping 用于检测是否移动 RX 使用长 Ping 为 RX 供电、然后它可以回复。
这就是我理解这应该起作用的方式、但是、我们看到在将 EN1和 EN2设置为低电平后器件不会再次恢复充电。 在 EN1和 EN2设置为低电平时、器件在发送器上保留了一天、充电从未重新初始化。
下面是我们正在执行的操作(器件在该测试期间从不离开 TX)
1) 1)将器件放置在 EN1和 EN2为低电平的 TX 上
2) 2)器件开始充电
3) 3)将 EN1和 EN2设置为高电平
4) 4)设备停止充电
5) 5)将 EN1和 EN2设置为低电平
6) 6)器件永远不会再次开始充电
是否有使用 BQ51003进行充电、充电结束和再充电的参考设计?
谢谢!
我们已经尝试了 Samsung EP-P3100 和 Choetech T511-S ,这两种方法都不会重新初始化充电。 让我认为我们做了一些不正确的事情。
我们尝试了一个 TYLT Vu Solo,它 重新初始化了充电。 如果我正确记住 、此 TX 中包含您的/TI 的 TX IC。 这是否意味着 BQ51003 RX IC 只能与 TI TX IC 配合使用?
由于 我们不知道最终用户将使用哪种类型的 Qi TX、因此我们希望看到这种情况不仅仅是 在 TYLT TX 上工作。
您建议使用哪种方法来设置 EN1和 EN2输入? 它们是否需要始终保持高电平或低电平? 我们当前正在使用 充电控制器 IC 的充电状态输出设置 EN1和 EN2输入、这是可以接受的吗?
谢谢!
"您建议使用哪种方法来设置 EN1和 EN2输入?" -Bill J -EN1和 EN2输入正常运行拉低或悬空(内部下拉)、 拉高以发送 EPT。
"它们是否需要始终保持高电平或低电平? "- Bill J -是、逻辑电平将设置运行模式
"我们目前正在使用 充电控制器 IC 的充电状态输出设置 EN1和 EN2输入、这是否可以接受?" -- Bill J --是的,但这也取决于充电控制器。
“我们试过三星 EP-P3100 和 Choetech T511-S”-- Bill J --我看到了三星设备的这个问题。 如您所见、在 RX 移动之前、它不会重新启动充电。 Choetech 是新的、但可以使用相同的芯片组。