This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:电源传输胜出#39;在将 EN1 &放大器设置为低电平后 t 重新初始化。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983163/bq51003-power-transfer-won-t-reinitialize-after-setting-en1-en2-low

器件型号:BQ51003

我们将 BQ51003上的 EN1和 EN2设置为高电平、以便在电池充电完成时向发送器发送 EPT 数据包。 但是、当我们再次将 EN1和 EN2设置为低电平时、如果不从发送器中移除器件、电源传输将不会重新初始化。 我们必须从发送器中移除器件、并将其重新放置、以重新初始化电源传输。 如果器件从未离开发送器、我们是否需要向发送器发送一条消息来重新初始化电源传输? 如果长时间留在发送器上、我们希望器件保持顶住状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EN1和 EN2高电平将发送 EPT 充电完成、TX 将关闭。  但 TX 需要为 RX 加电、以查看是否需要更大的功率、然后重新检查。  这是 TX 而非 RX 的函数。 时间发送器将在某个点进行检查、我看到时间高达15分钟   

    如果在充电板上放置新的 RX、它将在大约1.5秒内快速检测到。  但使用了不同的 ping。  短 Ping 用于检测是否移动 RX 使用长 Ping 为 RX 供电、然后它可以回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我理解这应该起作用的方式、但是、我们看到在将 EN1和 EN2设置为低电平后器件不会再次恢复充电。 在 EN1和 EN2设置为低电平时、器件在发送器上保留了一天、充电从未重新初始化。

    下面是我们正在执行的操作(器件在该测试期间从不离开 TX)

    1) 1)将器件放置在 EN1和 EN2为低电平的 TX 上

    2) 2)器件开始充电

    3) 3)将 EN1和 EN2设置为高电平

    4) 4)设备停止充电

    5) 5)将 EN1和 EN2设置为低电平

    6) 6)器件永远不会再次开始充电

    是否有使用 BQ51003进行充电、充电结束和再充电的参考设计?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经测试了此功能、并已进行测试并正常工作。  无需特殊应用电路。

    用于测试的几个好的发送器是 TYLT Vu 和 TYLT Vu Solo。

    您使用的是哪款发送器、您是否曾尝试过其他发送器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试了 Samsung EP-P3100 和 Choetech T511-S ,这两种方法都不会重新初始化充电。 让我认为我们做了一些不正确的事情。

    我们尝试了一个 TYLT Vu Solo,它 重新初始化了充电。 如果我正确记住 、此 TX 中包含您的/TI 的 TX IC。 这是否意味着 BQ51003 RX IC 只能与 TI TX IC 配合使用?  

    由于 我们不知道最终用户将使用哪种类型的 Qi TX、因此我们希望看到这种情况不仅仅是  在 TYLT TX 上工作。

    您建议使用哪种方法来设置 EN1和 EN2输入? 它们是否需要始终保持高电平或低电平? 我们当前正在使用  充电控制器 IC 的充电状态输出设置 EN1和 EN2输入、这是可以接受的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您建议使用哪种方法来设置 EN1和 EN2输入?" -Bill J -EN1和 EN2输入正常运行拉低或悬空(内部下拉)、 拉高以发送 EPT。   

    "它们是否需要始终保持高电平或低电平? "- Bill J -是、逻辑电平将设置运行模式

    "我们目前正在使用  充电控制器 IC 的充电状态输出设置 EN1和 EN2输入、这是否可以接受?" -- Bill J --是的,但这也取决于充电控制器。   

    “我们试过三星 EP-P3100 和 Choetech T511-S”-- Bill J --我看到了三星设备的这个问题。  如您所见、在 RX 移动之前、它不会重新启动充电。  Choetech 是新的、但可以使用相同的芯片组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 是否经常 ping RX 并检查是否正在请求进行电力传输、这不是 WPC 通信协议的一部分? 我认为这个功能和 ping 时间是标准的。