请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV767 大家好、
我对 TLV767压降电压有疑问。
如何估算特定 Iout/Vout 条件下的最大 VOD? (此最大值表示仅参考最大 值。)
器件:TLV76750
输出电压:5V
输出电流:30mA
TLV767数据表显示采用 DRV 封装时最大电压为1.4V、 但 Iout 条件为1A。
我想 在此了解的是输出电压为30mA/5V 时的最大 VOD。
如果我们可以通过任何方法或公式来估算最大 VOD、请告诉我。
此致、
Kai