This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:TLV767压降电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983675/tlv767-tlv767-dropout-voltage

器件型号:TLV767

大家好、

我对 TLV767压降电压有疑问。
如何估算特定 Iout/Vout 条件下的最大 VOD? (此最大值表示仅参考最大 值。)
器件:TLV76750
输出电压:5V
输出电流:30mA

TLV767数据表显示采用 DRV 封装时最大电压为1.4V、 但 Iout 条件为1A。
我想 在此了解的是输出电压为30mA/5V 时的最大 VOD。

如果我们可以通过任何方法或公式来估算最大 VOD、请告诉我。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

     数据表的第7.3.2节"压降电压"简要介绍了如何计算器件的压降电压。  

    您将需要在此器件中计算导通元件的 RDSON、因为它将在其 I-V 曲线的线性区域中运行。  

    《了解低压降(LDO)稳压器》 应用手册更深入地介绍了此主题。  

    最棒的

    Juliette