This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:有关 TINA-TI 仿真结果的问题

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982895/lm25011-question-about-tina-ti-simulation-result

器件型号:LM25011

大家好、

我正在仿真 LM25011、我看到输出电压振荡。

您能否回顾一下、让我知道这是仿真模型问题、还是 LM25011最初遇到的问题? 如果 LM25011具有该行为、为什么我们看到该振荡输出电压?

 e2e.ti.com/.../LM25011_5F00_test_5F00_20210302.TSC

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请增加 RT、如147k。 68k RT 和8V 输入将使 Ton 约为366ns、比您所需的 Ton 更低。

    此致、

    Wendy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    当我将 RT 增加到147k 时、输出振荡消失。


    如何通过特定的输入电压、输出电压、RT 了解最短导通时间?

    当我使用数据表8.2.1.2.2外部组件计算 TON_MIN 时、TON_MIN 为390ns≒366ns > 90ns。
    -8V 输入、5V 输出、68k RT

    但是、您说的366ns 低于 ton。
    我找不到 min_on 时间要求、所以我问您。

    e2e.ti.com/.../LM25011_5F00_ton_5F00_min.xlsx

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    使用下面的公式、您可以得到 Ton 为366ns。

    而您计算出的390ns 是我们获得5V 输出所需的最小吨数。 390ns 高于 RT 设定的实际吨数。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    我在上一个附件中发现了错误、因此我对其进行了更新。

    e2e.ti.com/.../LM25011_5F00_ton_5F00_min_5F00_rev1.xlsx

    当 RT=68k、VIN=8V 和 Vout=5V 时、
    当时、
    根据公式(1)、FSW=1.71MHz
    根据公式(5)、tON = 366ns
    TON_MIN=366ns、从方程式(9)

    公式(9)刚刚从公式(5)中转换、因此结果相同。

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、对于 VIN=8V、Vout=5V 的情况、我们应该小心 TOFF、而不是 TON。  

    我们需要的 TOFF 太接近 MAX 最小关断时间

    例如、如果 FB 为2.56V、则 Vout 为5.12V。 因此、f 将为1.75m、TOFF 将为205.91ns、这将低于最短关断时间。

    此致、

    Wendy