请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28742 大家好、
使用 UCC28742时、反激式 SMPS 出现问题。
我看到启动时有几个开关周期、大约20ms 后它停止工作。
有足够的 CDD、因为切换在 VDD (off)之前停止。
那么、这种行为的原因可能是什么?
很抱歉、我用手机摄像头拍摄的照片没有找到我的 USB。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.