This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:SMPS 在启动时停止工作

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983344/ucc28742-smps-stops-working-at-start-up

器件型号:UCC28742

大家好、

使用 UCC28742时、反激式 SMPS 出现问题。

我看到启动时有几个开关周期、大约20ms 后它停止工作。

有足够的 CDD、因为切换在 VDD (off)之前停止。

那么、这种行为的原因可能是什么?

很抱歉、我用手机摄像头拍摄的照片没有找到我的 USB。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thang Pham Ngoc

    您能否分享您的原理图/变压器规格以供查看。 并告诉我们捕获该波形时输入电压/输出电压/负载是多少。   数据表第20页列出了所有故障保护、您可以尝试逐个识别。

    一个可能的原因是输入欠压保护。 如果您的大容量电压值非常小。 和在重负载下的输出。

    无论如何,请首先分享原理图和设计目标,如输入电压范围、输出电压和满负载电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden Ning、您好!

    感谢您的回答。

    实际上、这是 VS 引脚上的故障。 我没有将电阻器焊接到电阻分压器上。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您解决了这个问题。