This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:使用 bqSTUDIO 和 EV2400进行评估

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24296, EV2400, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983287/bq24296-evaluation-with-bqstudio-and-ev2400

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOUSB-TO-GPIOEV2400

您好、支持团队、

我的客户需要使用 TI GUI 在其电路板上评估 bq24296。 但是、它们没有 USB-TO-GPIO、但具有 EV2400。 bq28426是否可以与 EV2400和 bqSTUDIO 配合使用?  

他们了解 bqstudio 和 EV2400适用于 bq24296M。 他们确认可以从 bq24296读取寄存器信息、但无法通过 bqstudio 进行写入。 他们是否需要设置任何内容?  

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    请改用 BQStudio 上的"字段视图"。

    谢谢、

    宁。