请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54225 您好!
我们的数据表显示、PG 引脚应上拉至 VREG5、使用20K - 150K 欧姆电阻器、如果使用4.7K 电阻器、上拉至4.7V、是否存在任何风险?
谢谢。
BR
Mason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的数据表显示、PG 引脚应上拉至 VREG5、使用20K - 150K 欧姆电阻器、如果使用4.7K 电阻器、上拉至4.7V、是否存在任何风险?
谢谢。
BR
Mason