This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54225:TPS54225 PG 引脚上拉电阻器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983318/tps54225-tps54225-pg-pin-pull-up-resistor

器件型号:TPS54225

您好!

我们的数据表显示、PG 引脚应上拉至 VREG5、使用20K - 150K 欧姆电阻器、如果使用4.7K 电阻器、上拉至4.7V、是否存在任何风险?

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我没有在数据表中找到最大值、但由于1mA (4.7V/4.7K)的灌电流甚至低于典型值(5mA)、因此最好使用4.7k Ω 电阻器来达到4.7V。

    谢谢、

    模块