This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:LM5036 SR 在轻负载启动时不工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983355/lm5036-lm5036-sr-does-not-work-at-light-load-start-up

器件型号:LM5036

大家好、

目前、客户正在使用 LM5036、我们发现 SR 在某些轻负载条件下无法正常工作。  请分享您对 SR 为什么不起作用的看法?

以下是捕获的一些范围:

1. 48V 输入通道4:VO CH2:SSSR

SSSR 的电压被钳制在非常低的电平、从而导致<Vssren. 因此 SR 无法启动。

 2. 36V 输入通道4:VO CH2:SSSR

SR 在此条件下工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您通过 E2E 进行连接。 所发布的波形很难分辨为何未启用 SR? 请具体说明启用 SR 的 VIN、VOUT 和负载条件?  

    如 LM5036数据表中所述、有几种情况可导致无 SR 信号。

    (1)在没有 SR 时、SSSR 电容器上的电压是多少? 您将显示在无负载启动期间 SSSR 被钳位的电压、下面所述的内容与您所描述的情形非常相似。 作为测试、请尝试增大转换器输出电容并注意任何变化。 您是否还可以尝试减小分压后的反馈电阻器、以使输出端达到最小负载? 在启用 SR 之前、必须添加多少负载? 在空载/轻载期间允许电流流流过 SR 体二极管是否存在问题-如果在仅几 mA 负载电流下完全启用了这些二极管、那么这可能不是问题?

    (2)在没有 SR 时检查 OVP 引脚上的电压? 此外、请尝试在该引脚上强制设置 OVP 条件、并观察 SR 如何响应?

    (3)转换器首次导通时、确保在转换器输出电压处于稳压状态之前 SSSR 电容器电压大于1V

    此致、

    Steve M