This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:PGTH 和反极性保护的非典型用法

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982562/tps25944a-atypical-usage-of-pgth-and-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS25944A

您好!

为了减少器件数量和空间使用、我的公司希望使用 TPS25944A 的 PGHT/PGOOD 机制来保护/检测/去除线路上连接的机械开关。  

  • 开关将电路接地、并且必须能够承受高达 Vin 的电压故障(根据数据表中的绝对最大额定值、这是可以的)。
  • PGOOD 通过 R7连接、PGTH 通过 R4连接到逻辑电源(3、3V 作为 uC)。
  • 电源需要反极性保护。
  • 也需要一些瞬态保护。

根据此说明和上面的原理图:

  • 此用途是否起作用?
  • 如果 禁用了电子保险丝(来自 EN/UVLO 上的 MOSFET、如数据表的图53所示、原理图中未显示)、PGOOD 机制是否会工作?
  • 您是否对 R4/R5值有任何建议或任何其他意见?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    欢迎使用 e2e。 感谢您的联系。 我明天会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我没有看到此配置有任何问题、但我仍不清楚您的应用。

    1.禁用电子保险丝时、PGOOD 机制将工作。

    2. R4和 R5电阻器、您必须根据自己的应用进行选择。 有关 更多详细信息、请参阅数据表第10.2.2.6节"对电源正常设置点进行编程"。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。  

    这是一种特定用途 、用于减少通过电缆连接到机械开关的输入所需的器件数量(重复使用不需要的电子保险丝功能、而不是添加分立式组件)。 它提供瞬态保护、(有限)过压保护、去抖以及与 uC 的电平兼容性。  

    此致、

    Arnaud Puret