请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25944A 您好!
为了减少器件数量和空间使用、我的公司希望使用 TPS25944A 的 PGHT/PGOOD 机制来保护/检测/去除线路上连接的机械开关。
- 开关将电路接地、并且必须能够承受高达 Vin 的电压故障(根据数据表中的绝对最大额定值、这是可以的)。
- PGOOD 通过 R7连接、PGTH 通过 R4连接到逻辑电源(3、3V 作为 uC)。
- 电源需要反极性保护。
- 也需要一些瞬态保护。
根据此说明和上面的原理图:
- 此用途是否起作用?
- 如果 禁用了电子保险丝(来自 EN/UVLO 上的 MOSFET、如数据表的图53所示、原理图中未显示)、PGOOD 机制是否会工作?
- 您是否对 R4/R5值有任何建议或任何其他意见?
感谢你的帮助。