根据数据表,上图是典型应用程序。
10kΩ 在 EN 信号和 EN 引脚之间转换的 R3 (Δ I)、我感到困惑。
我有两个问题:
1.在数据表的引脚说明第3页。 对于 EN 引脚,它会显示:“Enable input control (启用输入控制)”。 高电平有效、必须上拉才能启用器件。"
如何上拉? 该10kΩ Ω 电阻器是否用于上拉?
2.我使用 WEBENCH 进行设计。
遵循设计报告。 此设计没有10kΩ Ω 电阻器
那么、我们应该何时使用该10kΩ Ω 电阻器呢? 何时没有必要?