This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:有关 EN 引脚的问题。 何时需要 R3 (10kΩ)?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983000/tps565208-questions-about-en-pin-when-is-the-r3-10k-necessary

器件型号:TPS565208

根据数据表,上图是典型应用程序。

10kΩ 在 EN 信号和 EN 引脚之间转换的 R3 (Δ I)、我感到困惑。

我有两个问题:

1.在数据表的引脚说明第3页。 对于 EN 引脚,它会显示:“Enable input control (启用输入控制)”。 高电平有效、必须上拉才能启用器件。"

如何上拉? 该10kΩ Ω 电阻器是否用于上拉?

2.我使用 WEBENCH 进行设计。

遵循设计报告。 此设计没有10kΩ Ω 电阻器

那么、我们应该何时使用该10kΩ Ω 电阻器呢? 何时没有必要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xinhao、

    您可以直接将 EN 引脚上拉至 Vin、而无需使用电阻器。 如有其他问题、请告诉我。

    此致、

    进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinhao、

    可以直接将 EN 连接到 VIN、如 Webench 所示。 并且还可以将 EN 上拉至高于 EN 高电平电压和低于17V 电压的其他电源、通常5V 或3.3V 都可以。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jiandong Liu "]

    您好、 Xinhao、

    您可以直接将 EN 引脚上拉至 Vin、而无需使用电阻器。 如有其他问题、请告诉我。

    此致、

    进行了比较。

    [/报价]

    感谢你的答复。 我得到了你的答案,但我仍然有疑问。

    在数据表中的典型应用图中,它明确建议使用额外的 R3 10kΩ Ω 电阻器,让我提出一个明确的问题:

    R3 (10kΩ)的用途是什么?

    然后、我会在我自己的情况下做出选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我得到了你的答案,但我仍然有疑问。

    在数据表中的典型应用图中,它明确建议使用额外的 R3 10kΩ Ω 电阻器,让我提出一个明确的问题:

    R3 (10kΩ)的用途是什么?

    我想知道电阻器存在的原因、那么我会在我自己的情况下做出选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinhao、  

    该电阻器是一个限流电阻器、用于在出现尖峰电压损坏 IC EN 引脚的情况下保护 IC EN 引脚。  

    在数据表图中、EN 引脚由另一个电源连接。 如果在长线路后电源中存在尖峰电压、从而导致 IC EN 引脚损坏、则 EN 引脚中存在电阻器。  

    在 Webench 中、EN 引脚由 Vin 引脚连接、因为 Vin 引脚附近有大输入电容。 没有尖峰电压。  因此、Webench 原理图中没有 EN 电阻器。  

    总之、请根据您的电路来决定是否需要添加此电阻器。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个答案对我真的很有帮助。

    非常感谢您提供清晰详细的答案。

    祝你度过美好的一天!