This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:单相 CPU/单相 GPU

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983103/tps59641-1-phase-cpu-1-phase-gpu

器件型号:TPS59641

您好!

如果用作单相 CPU、 则必须将 CCSP2和 CCSP3连接到+3.3V、还是只 需将 CCSP2连接到+3.3V?

在我们的设计中 、CCSP3已接地。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于单相运行、仅 CCSP2需要连接到3.3V。 CCSP2连接到 GND 不会出现问题。

    谢谢、

    此致、

    Rama。