请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS59641 您好!
如果用作单相 CPU、 则必须将 CCSP2和 CCSP3连接到+3.3V、还是只 需将 CCSP2连接到+3.3V?
在我们的设计中 、CCSP3已接地。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果用作单相 CPU、 则必须将 CCSP2和 CCSP3连接到+3.3V、还是只 需将 CCSP2连接到+3.3V?
在我们的设计中 、CCSP3已接地。
谢谢、