This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 双通道选择

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982909/ldo-dual-channel-selection

主题中讨论的其他器件:TLV767

大家好、

我需要选择一个 LDO 双通道:

  • VIN<5~6V,Vinmax=9V;
  • VOUT 1=3.3V
  • VOUT 2=1.8V

解决方案应采用小型封装(例如 QFN 8/14)。

你有什么建议吗?

BR、
Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您可以在提供的规格内使用多个 LDO。 但是、如果您可以提供更多信息、我可以提供更好的解决方案(即 Iout、LDO 的应用)。

    此外、小型封装是否是必需的? 有一些双通道 LDO、例如 TPS767D3、 TPS73HD3、可选择1.8V 和3.3V 的固定输出、但是、封装尺寸不是按要求的。

    最棒的

    Edgar A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    另一个选项是两个小型 LDO、如 TLV767。 它们各为2mm x 2mm。  

    双 LDO 的缺点之一是总功耗会导致器件变得非常热。

    ~ Aaron