This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:上升时间改进

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983005/tps92200-rise-time-improvement

器件型号:TPS92200

大家好、  

目前使用的是 TPS92200、并尝试在电流上获得低于15us 的上升时间、但通过更改输出滤波器和自举电容器、此时仅管理约25us。 还可以做些什么来改善这一特征?

当前使用10uH 输出线圈、10uF 输出电容和30nF 自举。

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      请尝试使用 C4的4.7uF/1uF 输出电容器、这将缩短响应时间。

    BR

    肖恩