This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:输出电压和效率

Guru**** 1484875 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982986/lmr36506-q1-output-voltage-and-efficiency

器件型号:LMR36506-Q1

您好!

我正在研究 LMR36506-Q1、它适用于最大输出电压为24V、电流为0.5A 的应用  我在这里附加了 Webench 设计:  

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4F9012D9EE5EDAFD 

我在这里有几个问题。  该器件是否能够提供24V 输出?  我认为是这样、但我也希望确认、因为我在数据表中找不到特定范围。  此外、下面所附的 Webench 设计中还有一个奇怪的效率波形。  效率曲线上的这个0.2A 的谷值是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenick:

     1.是的、LMR36506-Q1可以支持24V 输出。 我认为由于内部补偿、输出受到限制、我们最好将其用于1~24V 输出应用。

     2.我认为这是 由 PFM (脉冲频率模式)和 PWM 之间的控制模式切换引起的。 如果我们不考虑控制模式开关、我们将得到效率曲线、该曲线会随着负载电流的增加单调增加。  在轻负载电流下、PFM 可实现比 PWM 更高的效率。

     请参阅数据表,我们可以看到积分效率曲线。 0.2A 负载接近 进入 PWM 模式,的临界点、因此效率可能会下降。  在 WEBENCH 仿真中、 电流点间距很宽、这也会导致0.2A 负载出现奇怪的压降。

    BR、

    维克多

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您的快速响应。  您认为输出在内部补偿中受到限制并在1-24V 电压下使用是什么意思?

    我看到您在效率曲线上所说的内容、那么预计这种下降速度会达到0.2A、还是有任何方法可以提高效率?

    再次感谢、


    Domenick D'Amico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenick:

     我发现 TI 高级专家回答了类似的问题、请访问以下链接:

     https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/932717/3445674?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMR36506#3445674

     2.我认为这是在您设置的条件下应该得到的,但我没有进行实验测试来验证它。 我们 可以通过调整电感来更改压降点。

    BR、

    维克多