您好!
我正在研究 LMR36506-Q1、它适用于最大输出电压为24V、电流为0.5A 的应用 我在这里附加了 Webench 设计:
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4F9012D9EE5EDAFD
我在这里有几个问题。 该器件是否能够提供24V 输出? 我认为是这样、但我也希望确认、因为我在数据表中找不到特定范围。 此外、下面所附的 Webench 设计中还有一个奇怪的效率波形。 效率曲线上的这个0.2A 的谷值是否有原因?