This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 LED 按钮

Guru**** 2569645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982820/bq40z80-bq40z80-led-button

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

客户设计原理图并测试 LED。

他们发现、当按下和释放 SW2时、LED 可以正常显示电源、LED 将在一段时间后关闭、这是正常的。

但是、如果 SW2保持按下状态且不释放、则电流约为30mA、大于 SW2释放后的电流。

附加了原理图和 gg 文件。

e2e.ti.com/.../6S_2D00_LED-Display.gg.rar

DISP 引脚 kΩ 一个连接到内部 LDO 的内部18k Ω 上拉电阻器、按下电流约为30mA、是否正常?  

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这是固件中的已知错误、将在固件的 R1版本中修复。 使用了不正确的内部上拉电阻器、这是一个低得多的值、会导致更高的电流。

    此致、

    Wyatt Keller