This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404 CAN't 但是退出模式(针对200kHz 频率)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982229/ucc256404-ucc256404-can-t-but-exit-mode-for-200khz-frequency

器件型号:UCC256404

您好!

我的客户在 GaN MOSFET 中使用 UCC256404 200kHz 开关频率、

但它无法从空载退出突发模式到满负载、原理图如下 所示、谢谢、您能帮您检查原因

输入电压:90VAC~264VAC

Vbulk:380~400Vdc

输出电压:15V

输出电流:20A

LM=210uH、NP:NS:Naux=25:2:3

LR=30uH

CR=23.5nF

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您对该部件的关注。

    我建议您将 C19更改为20pF、将 C30更改为20nF、以查看是否有任何进展?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢。  我已经尝试了所有这些,但没有取得任何进展。

    还有另一个问题。 如果禁用突发模式(选项7)、开关频率将波动。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、问题已经解决。

    此致

    摇滚