This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:原理图回顾和问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982117/bq25155-schematic-review-and-questions

器件型号:BQ25155

大家好、

如果可能、我希望使用 BQ25155回顾以下原理图:

目标:使用 USB-C 连接器为可穿戴设备的3.7V 锂离子(或锂聚合物)电池充电、充电时间介于200-300mAh 之间

通信:I2C 至可穿戴 SoC

问题:

  1. 当前版本的原理图是否适用于基本充电、以及通过 I2C 与处理器通信来控制的设置?

  2. 可使用的最小额定电压 SMD 电容器是什么? 我希望尽可能减小电路板面积(如果可能、请0201)。

  3. 我想确认、此芯片不需要外部电感器。

  4. SDA 和 SCL 线路是否需要上拉电阻? 它们将连接到 Maxim 的1.8V SoC。

  5. 我们决定不添加 NTC、并按照数据表中的规定连接了5k。 我想确认所有内部 ADC 数据都将在具有当前拓扑的寄存器中可用。 我们没有外部 ADC 测量要求。

  6. 是否有没有 LS/LDO 的此芯片版本? 我们已经为其他芯片的电路提供了稳压器、因此这个是冗余的。  

  7. 我在设计中错过了什么吗?

我很高兴将其脱机、找不到要联系的地址、因此如果可能、请告诉我。

谢谢!
Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    [报价用户="Ashwati Krishnan"]其当前版本的原理图是否适合基本充电以及通过 I2C 与处理器通信来控制的设置?

    我注意到、PMID 引脚上有一个4.7uF 的电容器。 除非处于 VIN 直通模式、否则我们确实需要在 PMID 和 GND 之间连接一个22uF 的电容器。  

    LDO 引脚被拉至 GND 有特殊原因吗? 只需通过 I2C 禁用 LDO 即可。  我将告诉您这一点以及拉至 GND 的 VINLS 是否会导致任何问题 、但我怀疑不会。  

    [引用 user="Ashwati Krishnan"]我想确认该芯片不需要外部电感器。

    没错。

    [引用 USER="Ashwati Krishnan"> SDA 和 SCL 线路是否需要上拉电阻? 它们将连接到 Maxim 的1.8V SoC。[/QUERP]

    是的、它们需要一个10k Ω 上拉至逻辑轨。  

    [引用 user="Ashwati Krishnan">我们决定不添加 NTC、并按照数据表中的规定连接了5k。 我想确认所有内部 ADC 数据都将在具有当前拓扑的寄存器中可用。 我们没有外部 ADC 测量要求。[/quot]

    是的、这是可以的

    [引用用户="Ashwati Krishnan">此芯片是否有没有 LS/LDO 的版本? 我们已经为其他芯片的电路提供了稳压器、因此这个是冗余的。  [/报价]

    [引用用户="Ashwati Krishnan"]我在设计中是否遗漏了任何内容?

    我相信没有任何缺失、我将深入了解电源轨的 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Anthony P Pham"]

    LDO 引脚被拉至 GND 有特殊原因吗? 只需通过 I2C 禁用 LDO 即可。  我将告诉您这一点以及拉至 GND 的 VINLS 是否会导致任何问题 、但我怀疑不会。  

    [/报价]

    我正在寻找禁用 LS/LDO 的正确方法。 如果我们可以在固件中执行它、那将非常好。 我尝试遵循以下文章中的建议: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/952106/3526569

    我可以打开任何不会导致功率耗散的连接、VDD 引脚也是如此、我现在不打算使用该连接。

    [引用用户="Anthony P Pham"]

    我相信没有任何缺失、我将深入了解电源轨的 GND。  

    [/报价]

    非常感谢! 很高兴与 TI 合作获得反馈。 如果我有任何其他问题、我会回来的。

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    我只是想更新并说是的、将引脚接地将是好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复、我将保持原样的联系。 感谢您的意见和跟进。

    Ashwati