大家好、
如果可能、我希望使用 BQ25155回顾以下原理图:
目标:使用 USB-C 连接器为可穿戴设备的3.7V 锂离子(或锂聚合物)电池充电、充电时间介于200-300mAh 之间
通信:I2C 至可穿戴 SoC
问题:
-
当前版本的原理图是否适用于基本充电、以及通过 I2C 与处理器通信来控制的设置?
-
可使用的最小额定电压 SMD 电容器是什么? 我希望尽可能减小电路板面积(如果可能、请0201)。
-
我想确认、此芯片不需要外部电感器。
-
SDA 和 SCL 线路是否需要上拉电阻? 它们将连接到 Maxim 的1.8V SoC。
-
我们决定不添加 NTC、并按照数据表中的规定连接了5k。 我想确认所有内部 ADC 数据都将在具有当前拓扑的寄存器中可用。 我们没有外部 ADC 测量要求。
-
是否有没有 LS/LDO 的此芯片版本? 我们已经为其他芯片的电路提供了稳压器、因此这个是冗余的。
-
我在设计中错过了什么吗?
我很高兴将其脱机、找不到要联系的地址、因此如果可能、请告诉我。
谢谢!
Ashwati