This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CHG 和 DSG 引脚的参考原理图连接

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982402/bq76952-reference-schematic-connection-for-chg-and-dsg-pin

器件型号:BQ76952

大家好、

与 TI.com 上 DS page 66中的 bq76952参考原理图对比检查客户的原理图时

我们注意到、从 CHG 引脚到 CHG FET 的栅极引脚、有一个5.1k 串联

但是、对于 DSG 引脚到 DSG FET 的栅极引脚、有两个5.1K 串联

我们能否检查两个5.1K 用于 DSG FET 栅极引脚设计的用途是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    BQ76952EVM 具有用于反向充电保护的电路。  DSG 引脚不会明显低于 VSS。  如果将70V 充电器连接到电路板、则10.2k Ω 放电阻器的功耗分别为0.48W 或0.24W。  在进入系统设计时、应针对特定实现方案的电压和环境应用适当的降额。  

    对于许多应用而言、10k 很可能会关断太慢、因此使用肖特基二极管并联另一个电阻器以更快地关断。  

    充电 FET 不受反向充电条件的影响、5.1k 电阻器具有中等充电电流、可提供适当的关断功能、并根据系统设计中的需要进行调整。

    到栅极的电阻器的值通常应大于100欧姆、以便在 FET 到达引脚之前衰减通过 FET 耦合的任何瞬态。  为了实现适当的开关速度、可能需要较大的值。