Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
大家好、
与 TI.com 上 DS page 66中的 bq76952参考原理图对比检查客户的原理图时
我们注意到、从 CHG 引脚到 CHG FET 的栅极引脚、有一个5.1k 串联
但是、对于 DSG 引脚到 DSG FET 的栅极引脚、有两个5.1K 串联
我们能否检查两个5.1K 用于 DSG FET 栅极引脚设计的用途是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
大家好、
与 TI.com 上 DS page 66中的 bq76952参考原理图对比检查客户的原理图时
我们注意到、从 CHG 引脚到 CHG FET 的栅极引脚、有一个5.1k 串联
但是、对于 DSG 引脚到 DSG FET 的栅极引脚、有两个5.1K 串联
我们能否检查两个5.1K 用于 DSG FET 栅极引脚设计的用途是什么?
谢谢
尊敬的 John:
BQ76952EVM 具有用于反向充电保护的电路。 DSG 引脚不会明显低于 VSS。 如果将70V 充电器连接到电路板、则10.2k Ω 放电阻器的功耗分别为0.48W 或0.24W。 在进入系统设计时、应针对特定实现方案的电压和环境应用适当的降额。
对于许多应用而言、10k 很可能会关断太慢、因此使用肖特基二极管并联另一个电阻器以更快地关断。
充电 FET 不受反向充电条件的影响、5.1k 电阻器具有中等充电电流、可提供适当的关断功能、并根据系统设计中的需要进行调整。
到栅极的电阻器的值通常应大于100欧姆、以便在 FET 到达引脚之前衰减通过 FET 耦合的任何瞬态。 为了实现适当的开关速度、可能需要较大的值。