This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:关于具有连续模式 PFC 功能的反激式转换器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982116/ucc28780-about-flyback-converter-with-continuous-mode-pfc-function

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC2818

尊敬的 Ulrich  

我发布了另一篇文章、询问我是否可以向 UCC28780添加 PFC 功能。

如果反激方法是临界模式或非连续模式、我认为可以实现 PFC 功能。


相反,我认为在连续模式下是很困难的。
但是、ON Semiconductor 已发布 NCP1651、这看起来像是一个连续模式规格。

TI 是否有等效器件?

是否有可能首先实现具有连续模式 PFC 功能的单转换器反激式?
当输出超过200W 时、我认为能够在连续模式下运行比在临界模式下运行更有利。

我们期待您提供有用的建议。

B.R.Tak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tak

    检查 NCP1651后、UCC2818是 CCM PFC 的控制器、可与之竞争。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    感谢你的答复。
    如果我使用该器件、我可以实现具有 PFC 功能的连续模式反激、对吧?
    我会考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tak

    你是对的。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    感谢你的答复。

    我将设计您的建议。

     B.R. 德