Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC2818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 主题中讨论的其他器件: UCC2818
尊敬的 Ulrich
我发布了另一篇文章、询问我是否可以向 UCC28780添加 PFC 功能。
如果反激方法是临界模式或非连续模式、我认为可以实现 PFC 功能。
相反,我认为在连续模式下是很困难的。
但是、ON Semiconductor 已发布 NCP1651、这看起来像是一个连续模式规格。
TI 是否有等效器件?
是否有可能首先实现具有连续模式 PFC 功能的单转换器反激式?
当输出超过200W 时、我认为能够在连续模式下运行比在临界模式下运行更有利。
我们期待您提供有用的建议。
B.R.Tak