请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551 您好!
我们在规格中有一个有关误差放大器的问题。 LM5155x 的性能 。
-第11页的图显示了误差放大器+ Gcomp
图9-17 (第20页)显示 Gcomp = 0.142。
未指定 Gcomp–如图所示。
-规格 第7页提到 gm ~ 2mA/V
- 这种 gm 是仅用于 FB 和 COMP 之间的放大器、还是也包括 Gcomp?
换句话说、是 FB 和 PWM_Comparator 输入之间的传递函数、由给出:
- …x Z (comp) x Gcomp = 2mA/V x Z (comp) x 0.142 μ s?
- 或者,2mV/V 技术规格中是否已包含0.142,所以传递函数只是2mA/V x Z (com)?
我们认为前者就是这样,但我们想再次检查。
谢谢你。