This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:误差放大器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982192/lm51551-error-amplifier

器件型号:LM51551

您好!

我们在规格中有一个有关误差放大器的问题。 LM5155x 的性能 。

-第11页的图显示了误差放大器+ Gcomp

 

图9-17 (第20页)显示 Gcomp = 0.142。

未指定 Gcomp–如图所示。

-规格 第7页提到 gm ~ 2mA/V

  • 这种 gm 是仅用于 FB 和 COMP 之间的放大器、还是也包括 Gcomp?

换句话说、是 FB 和 PWM_Comparator 输入之间的传递函数、由给出:

  1. …x Z (comp) x Gcomp = 2mA/V x Z (comp) x 0.142 μ s?
  2. 或者,2mV/V 技术规格中是否已包含0.142,所以传递函数只是2mA/V x Z (com)?

我们认为前者就是这样,但我们想再次检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    您的理解是正确的。 GM 级规范不包括 Gcomp。  

    GM 级的跨导典型值为2mA/V

    Gcomp 增益典型值为0.142  

    此致、

    Julian