您好!
TPS54202的静态电流为45uA。 在空载条件下、我们看到一些电路板上的静态电流变化很大、高达150uA。 尽管功能正常。
但在验证时、我们发现通过探测 FB 线(与手接触) 来使电流下降。
电路板和 IC 是否一起发生了什么情况、因为当我更换 IC 时、电路板电流是正常的。 请告诉我是否有任何问题会导致该问题。
谢谢
Sumanth
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TPS54202的静态电流 为45uA、在 EN 和 FB 高电平(SW 无开关)下进行了测试。 这意味着设备没有切换。
150uA 电流是当前在无负载条件下工作的器件,SW 仍在切换。
请问您如何探测 FB 线?
BRS、
年轻
您好、Young、
我们的电路具有稳压器、稳压器的 FB 电阻分压器电路产生的50uA 电流以及控制器的小器件电流。
我们的大多数电路板在睡眠模式下显示~140uA、而在稳压器输入为12V 时、其中约15%的器件在睡眠模式下显示超过200 +的电流
在分析过程中、我们发现稳压器电路是导致电流升高的原因。 如果我们用金属引脚触摸稳压器的 FB 引脚,则器件的电源输入会降低,并且在移除后再次返回到更高的电流。
谢谢
管理
您好!
对于 SCH 来说,Cout 对我来说似乎有点小,建议再增加一个22uF。
需要确认的是 ,正常情况下会观察到~140uA 的 VIN 电流,而有时该电流值可能会变为200+,当触摸 FB 引脚时,200+的 VIN 电流可能会变为较低的值?
您能否帮助将一些波形发送至 young-zhao@ti.com 供我们查看? VIN/SW/Vout
我们可以离线讨论此主题。
BRS、
年轻