This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202DDCR 基值电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982234/tps54202-tps54202ddcr-quiscent-current

器件型号:TPS54202

您好!

TPS54202的静态电流为45uA。 在空载条件下、我们看到一些电路板上的静态电流变化很大、高达150uA。 尽管功能正常。

但在验证时、我们发现通过探测 FB 线(与手接触) 来使电流下降。

电路板和 IC 是否一起发生了什么情况、因为当我更换 IC 时、电路板电流是正常的。  请告诉我是否有任何问题会导致该问题。

谢谢

Sumanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     TPS54202的静态电流 为45uA、在 EN 和 FB 高电平(SW 无开关)下进行了测试。 这意味着设备没有切换。

    150uA 电流是当前在无负载条件下工作的器件,SW 仍在切换。  

    请问您如何探测 FB 线?  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我们的电路具有稳压器、稳压器的 FB 电阻分压器电路产生的50uA 电流以及控制器的小器件电流。

    我们的大多数电路板在睡眠模式下显示~140uA、而在稳压器输入为12V 时、其中约15%的器件在睡眠模式下显示超过200 +的电流

    在分析过程中、我们发现稳压器电路是导致电流升高的原因。  如果我们用金属引脚触摸稳压器的 FB 引脚,则器件的电源输入会降低,并且在移除后再次返回到更高的电流。

    谢谢

    管理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、sumath、

    您能帮您分享您的 SCH 吗?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SCH 来说,Cout 对我来说似乎有点小,建议再增加一个22uF。

    需要确认的是 ,正常情况下会观察到~140uA 的 VIN 电流,而有时该电流值可能会变为200+,当触摸 FB 引脚时,200+的 VIN 电流可能会变为较低的值?  

    您能否帮助将一些波形发送至 young-zhao@ti.com 供我们查看? VIN/SW/Vout

    我们可以离线讨论此主题。

    BRS、

    年轻