This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:如何使用外部直流电源将充电电流设置为1A

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982160/bq25611d-how-to-set-the-charge-current-to-1a-with-an-external-dc-source

器件型号:BQ25611D

 您好专家、  

我的客户尝试使用外部直流电源作为充电输入(而不是适配器) 5V3A、他们想知道如何将充电电流限制在1A。 根据数据表,我认为第一步 是通过将 D+ D-设置为低于阈值将输入电流限制为2A 或1A。 然后使用 I2C 设置充电电流限制寄存器(REG02)。 这是正确的方法吗? 我目前还没有 EVM 板。  BTW、如何设置 D+ D-阈值? 是否有推荐的电路?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    您设置电压以强制检测非标准适配器的方法将起作用。 或者、您可以将 D+和 D-悬空以检测未知适配器、然后通过寄存器修改 IINDPM。

    对于实现非标准适配器检测的电路、如果无需数据传输、简单的电阻分压器就足够了。

    此致、

    Ricardo