请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25611D 您好专家、
我的客户尝试使用外部直流电源作为充电输入(而不是适配器) 5V3A、他们想知道如何将充电电流限制在1A。 根据数据表,我认为第一步 是通过将 D+ D-设置为低于阈值将输入电流限制为2A 或1A。 然后使用 I2C 设置充电电流限制寄存器(REG02)。 这是正确的方法吗? 我目前还没有 EVM 板。 BTW、如何设置 D+ D-阈值? 是否有推荐的电路? 谢谢。