This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317A:TPS53317A 启动波形不是单调的

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982226/tps53317a-tps53317a-start-up-waveform-is-not-monotonous

器件型号:TPS53317A

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS53317A (非跟踪 模式)。 启动波形如下所示、不是单调的。 我们是否有改进   建议? 我 建议客户在那里添加更多的输出电容器2*470uF、但没有帮助。 谢谢。

SW:黄色、Vo:蓝色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否提供原理图和波特图测量? 此外、您还可以尝试增大零点的电容(数据表中的图30中的 C21)、看看是否有改进。  

    此致、

    Weidong