请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2400 主题中讨论的其他器件:BQ25713、 BQ34Z100、
您好!
我们正在使用电池备份系统、为此我们使用的是 BQ25713和 BQ34Z100。
出于测试目的、我们希望购买 BQ25713 EVM 和 BQ34Z100 EVM。 我们想知道、我们是否可以使用单个 EV2400与这2个 EVM 进行通信?
此致、
Sudha Nayak
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用电池备份系统、为此我们使用的是 BQ25713和 BQ34Z100。
出于测试目的、我们希望购买 BQ25713 EVM 和 BQ34Z100 EVM。 我们想知道、我们是否可以使用单个 EV2400与这2个 EVM 进行通信?
此致、
Sudha Nayak