This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:我们是否可以使用单个 EV2400来连接2个 EVM 板?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982150/ev2400-can-we-use-single-ev2400-to-connect-2-evm-boards

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ34Z100

您好!

我们正在使用电池备份系统、为此我们使用的是 BQ25713和 BQ34Z100。

出于测试目的、我们希望购买 BQ25713 EVM 和 BQ34Z100 EVM。 我们想知道、我们是否可以使用单个 EV2400与这2个 EVM 进行通信?

此致、

Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudha、

    您可以同时与充电器或监测计通信、但无法同时进行通信。

    此致、

    Wyatt Keller