请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51116 尊敬的团队:
对于电流控制模式、如何为 VDDQ 设置1.5V 和1.2V 输出? 对于 VDDQSET=FB 电阻器、电阻器的可调值是多少?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
对于电流控制模式、如何为 VDDQ 设置1.5V 和1.2V 输出? 对于 VDDQSET=FB 电阻器、电阻器的可调值是多少?
非常感谢。