This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:应用问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982069/tps51116-application-problem

器件型号:TPS51116

尊敬的团队:

对于电流控制模式、如何为 VDDQ 设置1.5V 和1.2V 输出? 对于 VDDQSET=FB 电阻器、电阻器的可调值是多少?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    请使用数据表中的等式25来选择反馈电阻器。 请注意、图38已包含用于1.5V 输出的参考设计。

    此致、

    Weidong