This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 精确检测验证

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010667/bq35100-eos-accurate-detection-validation

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMGPCRB

TI 专家祝您愉快。

我已经执行了一个测试来确定电量监测计在何时被用来检测电池组的 EOS 时的不确定性。 我正在进行的这项测试是在较旧的一篇文章 中开发和讨论的:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003738/bq35100-eos-impedance-measurements-with-wrong-results/3722064?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A484197#3722064

在上一次测试中、我获得了以下结果:

-SOH 总是以相同的速率下降。 基本而言、我从未从中获得准确的值。 我通过 LS 14500 Saft 电池为正确的化学 ID 充电。 基本上、每个周期都会下降到我在 SOH 最大 Δ%上设置的%。
-开始时、所有测量值或多或少都与 Ra 表一致、但在 EOS 趋势检测计数达到阈值后、给出了 EOS 警告、测量结果完全为奇数。

-另外一个奇怪的结果、短期和长期平均值已经被分离足够使 EOS 标志在实验的早期被发出。  

-标志 SOH_Merit 几乎始终存在。 我无法摆脱它。

您可能会看到、实验结果不好。

我们想再做一次实验、但这次我们想知道我们在前一个实验中做了哪些错误。 我们的设置很简单:评估板将一些电阻器作为负载、测量2节 3.6V 的电池(Saft LS14500)。

我们将其用作学习脉冲、深度放电流为45mA、持续2分钟。 每5小时进行一次测量、有时会有10小时的剩余时间。 每5次测量后、我们提供2小时的深度放电、以降低电池容量、并在电池阻抗开始变化时更密切地观察。

此外、对于我们来说、BQ35100存在一些不明确的因素:

1) 1)什么是长期和短期滤波器? 任何 TI 文档中都没有具体说明、但这些似乎与长期和短期平均值的计算有关。 这在哪里应用? 我们可以修改这些参数吗? 是否必须对它们进行调整以获得更好的性能?  

2) 2)阻抗测量是否会因 DF 上的更改而受到影响? 在实验过程中、我学习了如何从电量监测计读取原始数据、然后器件突然开始运行异常、并且提供了比以前更低的阻抗值(电池应该只有20%的电量)。

3) 3)应该进行多少次测量来获得长期和短期平均值的可靠值?

4) 4) EOS 趋势检测%和 Thrshld 的分配值是多少?  

5) 5)脉冲应持续多长时间、该脉冲的放电深度应达到多深? 我使用了一个2分钟长的学习脉冲、该脉冲将电池压降约500mV。

6) 6)如何计算阻抗? 我想知道这是如何完成的、因为我想将获得的测量值与我自己的计算值进行比较。

7) 7) 如何测量 OCV 值?  

8) 8) OCV 在阻抗计算中的作用是什么?   

9) 9)"SOH_Merity"误差是否可能会影响我的测量?

10) 10)如何使 SOH 更精确? 我已经了解到、如果我提供自己的 Ra 表、则会根据系统上的电池行为方式对其进行更多调整。 (在此帖子中: BQ35100:在 EOS 中使用 BQ35100 (有关非密封访问、Ra 表、SOH、R 数据秒的问题)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 )

如果您需要更多详细信息、请告诉我、以便我向您提供这些信息。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    很抱歉耽误你的时间。 我一直在为您收集答案、并准备在明天或星期五发布。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 成员:

    我n´t 了一封电子邮件、说问题已由您一方解决、但我还没有看到您团队的任何更新或答案。 我的问题还没有解决,我还在等待解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    回答比预期的时间长

    1) 1)长期和短期滤波器用于在电池达到 EOS 时建立。 计算得出的 scaledR 值会馈送到两个滤波器中。 默认情况下、短滤波器为50深、长滤波器为200深。 除非该配置文件有独特之处、否则不应修改这些信息、我们 TI 员工需要对此提供帮助。 例如、预期的脉冲数很小。 随着您的电池阻抗开始增大、滤波器将改变斜率、因为它们具有不同的长度。 当斜率变化足够大时、即我们说我们已达到 EOS。  

    2) 2)在"学习"脉冲(默认值2)上、监测计学习比例因子值。 从那一刻起、measuredZ 将按此换算系数进行缩放。 主要目的是考虑新电池的电池间差异。 此刻度保存在 DF 中、因此断电时不会丢失

    3) 3)预计监测计在整个生命周期内将看到大约500多个唤醒事件。 越多越好

    4) 4) 这取决于应用。 默认情况下、大部分%是正常的。 对于阈值、您需要将其设置为脉冲计数约为应用预期脉冲的50%。 它使得在达到这个脉冲计数器前、EOS 检测不会被寻找。  

    5) 5)这是一个很好的价值。 我们需要至少50mV 的电压降、持续时间应为100mSec+。  

    6) 6)它基于卡尔曼滤波。 监测计每8ms 对 V 和 I 进行一次采样。 阻抗很简单(OCV-V)/I 这也需要调整温度、由于 TI 的专有信息、我无法对此进行详细介绍。  

    7) 7) OCV 被认为是监测计在由 GE 引脚唤醒时进行的第一次测量

    8)以计算阻抗

    9) 9) MeasuredZ 不受任何影响、并且将是原始值。 当钙化有问题时、SOH_Merrit 亮起。 您是否获得了良好的测量值 Z/ScaledR 值? ScaledR 用于与 Ra 表进行比较、以建立 SOH 值。 如果您的表与您得到的表大相径庭、则会出现问题。

    10) 10) 对于这些类型的电池、SOH 更多地是"最好的"。 线性阻抗可以获得更好的结果、但 EOS 检测更差。 您可以使用平坦的阻抗曲线获得更好的 EOS 检测。 SOH 实际上与您的电池特性有关。 我不会说 SOH 是 EOS 测量仪表的主要特性。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos 先生、您好!

    感谢您的回答。 获得所有这些答案真的很有用。 但是、从您的陈述中、还会出现其他一些问题:

    1) 1) 在您的回答中、您说:"短滤波器默认为50深、而长滤波器为200深"。  但是、即使在 TRM 上、它也表示短期和长期滤波器默认值分别为251和253。 当您在回答中指出它们之间存在很大差异时、为什么会设置为非常相似的值? 我是否应将其调整为50-200值?

    9) 9)关于 Ra 表:这是一个缩放表、其中每个点对应于特定的典型 SOH 百分比吗? (例如、RA0对应100% SOH、R1对应94%、依此类推)。 有多大不同被视为"巨大 差异"?  

    仍然与9相关:如何消除 SOH_Merit 误差? 或者至少、您能告诉我  这种情况的5大主要原因是什么? 我读过这样的一篇文章 :它看起来很复杂。   

    10)我们如何构建自己的 Ra 表? BQ35100是否在特定时刻更新了它?  对于我们的系统、我们使用 SAFT LS14500单元


    在回答这些问题后,我认为我们的质询会在今时前得到解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos 先生、您好!

    我仍在等待您对与您的答案相关的问题的回答。 你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    1) 1) DF 过滤器值馈入公式、而不是显示的原始数字。 这就是我们不建议更改它们的原因

    9) 9)它们不是线性分布的。 细目如下(0、11、22、33、55、44、78、88、84、88、91、9、97、97、100)

    我正在处理一个单独的主题、我将在完成 SOH 绩效评估后链接到该主题  

    10) 10)最好运行完全加速测试、以计算整个频谱范围内的 Ra 值。 或者只需运行几个脉冲即可查看 MeasuredZ、然后缩放 Ra 表、使 Ra0匹配。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ra0列有15个数字。  以上为14。 您能解释一下吗? 图(x=[0:13]、Ra[0:14])?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="26845" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010667/bq35100-eos-accurate-detection-validation/3745641 #3745641"]短筛选器默认为50深,长筛选器为200深[/quot]

    [引用 userid="26845" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010667/bq35100-eos-accurate-detection-validation/3745641 #3745641]\n 您要设置的阈值、使脉冲计数约为应用预期脉冲的50%。 它使得在达到这个脉冲计数器前、EOS 检测不会被寻找。[/引用]

    这是极为有用的信息, 我不记得在其他地方看到过。 这里的默认值是120个计数。 那么、在达到200之前、是否开始比较 EOS 在120时的继动平均值? 或者 、当默认值为120时达到200时、它是否开始?

    techref 说您可以将计数设置为最小值1、但显然这是一个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    滤波器在时间=0时开始计数。 但是、在脉冲计数器>阈值之前、不会查看用于确定 EOS 的 S_FILTER/L_Filter 数学运算。 通常情况下、SOH 约为60%的电池的阻抗略有增加。 这个延迟是为了确保 EOS 不在那个窗口中被触发。  

    在 Ra 列表中、我刚刚键入了错误内容、但错过了66。  

    谢谢、

    Eric Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生。  

    目前、除 SOH 的绩效问题外、我的大部分问题都得到了解答。 另一个问题似乎是从10开始):

    如果我要进行测量以获取新的 Ra 表、我应该如何处理 Chem-ID? 在进行此新测量时、我应该使用任何 Ra 表、还是应该使用默认值? 是否有详细说明此过程的特定帖子?  

    在这两个问题得到解决后,我会考虑这个问题得到解决。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生。

    系统在 TI 的客户服务系统上关闭了我的案例。 我无法继续谈论客户服务系统、因为现在他们已经关闭了案例、尽管我明确表示、直到您对最后两个问题提供答案(或至少对 SOH_Merit 问题给出答案)。 我仍在等待 Vos 先生对前两项不明确的询问作出答复。 之后、我将认为案例已结束。 我会再次联系 TI 客户服务以重新打开案例、因为 SOH_Merit 在论坛周围没有明确的答案或解决方案、这是我目前遇到的问题。  

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    1) 1)对于 Ra 表、您将使用 MeasuredZ 值将您的值更新为。 请使用您计划在生产中使用的正确化学 ID。  

    2) SOH_Merrit:我目前正在获取 FW 资源、以帮助描述该设置的条件。 我将在得到答案后发布答案。 将在本周进行。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)确定。 要查看我是否理解:我将分步进行阻抗测量、然后我将使用 MeasuredZ、我将替换我自己的 Ra 表中的值(例如、在0%放电时为 Ra0=MeasuredZ、在11%放电时为 RA1=MeasuredZ、等等)。 是这样吗? 关于 Chem ID、它始终加载到 BQ35100 (对于 Saft LS14500)。 所有这些都是正确的吗?  

    2) 2)确定。 当您发布此问题的解决方案时、我会认为这已解决、我不会打扰您。

    如果1)正确、我们可以完成。  

    感谢您的努力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    1) 1)是的、这是正确的。  

    2) 2)当电量监测计进行 V 和 I 测量并尝试反向计算电池的 R/C 值时、SOH_Merrit 会被设置。 如果 SOH_Merrit = 1、则此计算未返回有效值、并且不应信任 measuredZ

    最好的做法是在 GE_HIGH、Gauge _start 和脉冲之间改变等待时间。 通常、这是由于等待和初始化时间不足引起的。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos 先生、您好!

    现在只有2)仍待解决:

    2) 2) R/C 值是什么意思? 我应该在 GE_HIGH、Gauge _Start 和脉冲之间提供多长时间? 我手动提供命令和脉冲。 您能否为我提供有关如何应用此解决方案的分步指南? (n´t 防止出现此错误)因为我已经尝试了所有操作、但没有任何工作、因此我不了解您的解决方案。 如果错误消失、我将解决此问题。

    如果您拥有您提到的 SOH_FACW 资源、请在此处发布解决方案。 这是很好的,因为在整个论坛中没有人解决这个问题  

    再次感谢大家、但这一 SOH_Merit 主题对于我来说至关重要、可以帮我解决问题。 所有其他查询都得到了解决,但这是最持久的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    在 TI 专有的内部算法中求解 R/C。 电池可以建模为 RC 电路、因此我们尝试通过我们正在进行的电压/电流采样反向计算这些值。  

    正确的流量应该是正确的。 ge_high -->轮询[init]位以设置-->发送监测计启动-->等待1秒-->应用脉冲-->等待1秒-->监测计停止命令-->等待 G_DONE 位。 通过测试可以减少1秒。  

    这需要在电池放松且由于上一个周期的负载移除而不再增加时完成。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生

    我将使用评估板进行此扩展。 我只有一个电阻器、我手动连接该电阻器以向系统提供负载、我还通过 BQstudio 发送命令。 基本上、我要执行以下步骤:

    1. 连接电池电量监测计、提供 GE 高电平(BQstudio 正在运行)
    2. 等待、直到测得 OCV 且 INITCOMP=1。 我确保蓄电池在之前放电大约5小时后休息、并在电压表的帮助下监控电压、以确保电压不会波动。 我还确保测量仪表读取的 OCV 与电压表测量的电压匹配或低于电压表测量的电压。
    3. 发送 Gauge 开始命令、等待1秒钟、然后连接电阻器以发送脉冲(我在一侧放置一根"连接线"、以便我可以轻松连接电阻器)。 然后我等待30秒
    4. 断开负载、等待一秒钟、然后发送 Gauge 停止命令
    5. 等待[G_DONE ]= 1。 让魔法发生

    我重复了两次(当我在晚上和今天早上阅读您的消息时)、但仍然存在 SOH_FACH 错误。 这次会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    对于预期的应用、30秒的放电时间非常长。 请将此加载持续时间缩短至1-2秒、看看这是否有用  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos 先生、您好!

    我n´t 了这种方式,但它没有工作。 那么、理想情况下该脉冲应持续多长时间? 因为在我们的应用中、我们使用一系列发生1到5分钟的脉冲、如果使用一组脉冲不是一个好主意、那么我们应该截断测量以使用特定的脉冲并将其用于测量。

    n´t,在论坛上遇到这一问题的每个人都没有找到解决这一问题的办法,这是很奇怪的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生。

    正如我所说,拟议的方法是无效的。 这个问题仍然没有解决。  

    我还问一个持续2分钟的脉冲是否正常、您回答说完全正常、但现在您建议 我使用1或2秒长的脉冲。 为什么您之前说过使用2分钟长脉冲是可以的?  

    另一方面、在我们的实际应用中、该器件每天激活一次以进行测量并将数据传输到云系统。 也使用超级电容器。 此周期总共持续5到7分钟。 遗憾的是、由于公司保密、我无法显示个人资料。 这是否可以 在激活周期中激活测量仪表、在激活周期中、会出现大约6分钟的多个脉冲?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    任一脉冲持续时间均应正常。 我评论说,该部件的原始设计考虑到了几秒的脉冲长度。 我希望您用1-2秒的时间进行测试、看看它是否解决了问题。  

    现在系统上是否有超级电容器?

    当施加负载时、您在电池电压中看到多少 IR 压降?   

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生
    好的。 在系统中、有一个超级电容器在周期前后和中间充电。 幸运的是、在放电期间、它会下降超过100mV。 标称电压为7.3V、放电期间下降至6.9V。 超级电容器不会影响压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos 先生、您好!

    我为您提供了一些更新:

    首先、无论我制作脉冲多长时间(1-2秒、更短或更长)、我都会得到品质因数误差。 我始终通过电压表确保电池的 OCV 与电量监测计测量的 OCV 相同或低于该电量监测计测量的 OCV (当 GA 设置为高电平时、电量监测计进行的第一次电压测量)。 我有一个真诚的问题:  

    此问题是否已从上一帖子中得到解决?  因为此时无法消除这种情况...

    关于 Ra 表:

    如指定的那样:我测量了阻抗并且两个均值以确定器件能够检测到 EOS 条件的程度。

    在本例中、SOH 非常不准确。 我将向您展示一些图来演示这一点:

    基本上、SOH 与阻抗的趋势类似、但它始终是偏移的。 当电池标记为22%时、检测到 EOS。

    这是阻抗和 EOS 趋势平均值的图:

    ChemID 来自 SAFT LS14500、使用的 Ra 表为:  

    RA 索引

    0
    3076.
    1
    5003.
    2.
    5337
    3.
    5711.
    4.
    6390
    5.
    7715.
    6.
    10298
    7.
    14530
    8.
    16126.
    9.
    17763
    10.
    19371.
    11.
    21365
    12.
    23436
    13.
    27312.
    14.
    28110

    这是两个平均值的图(使用我的预测 SOH):

    由于在电压开始下降时发出警告、并且我计算出的 SOH 大约为7%至10%、并且它们之间的差值大约为20%、所以 EOS 已成功检测到。

    现在、我获得了以下 Ra 表及其与前一个表的比较(新的 Ra 表对应于 MeasuredZ)。 我所做的只是在每个步骤上每10次测量对阻抗值求平均值:

    我在插入 Ra14时遇到了问题、因为 BQstudio 说该数字超出范围、但由于是最后一步、我认为任何高数字也适合该数字。  

    我将重复测试、但现在、我将使用新的 Ra 表来查看 SOH 是否有任何改进。 但是、每次我发送启动/停止命令时、它都会递减计数。 我所做的唯一更改就是通过 BQstudio 向 Ra 表添加新值。 您对这些值有何看法、为什么以前没有这样的行为?

    在每个实例中、都存在 SOH_Merit。 这个问题仍然没有解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生

    您是否已经检查了当前结果? 我们现在是否可以做些什么来改进 SOH 测量并改善 SOH_Merit 误差的纹波?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    您是否能够在监测计处于活动状态的窗口中捕获电池电压和电流的示波器图? 我不知道为什么 SOH_Merrit 此时打开。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    Vos 先生、您好!

    这是我如何进行测量的示例。

    n´t 此目的、我需要1分钟44秒的长脉冲(不要相信时间线)。 此外、我还确保在电压表上测量的电池 OCV 不会超过在电压表上测量的 OCV。

    此外、您对获得的 Ra 表有何看法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    感谢您提供脉冲、我已将脉冲形状反馈给算法团队、看看它们是否可以帮助确定为什么要设置 SOH_Merrit。 我希望本周晚些时候能为您提供更多信息。

    请提供原始日志文件、了解如何进行 Ra 计算。 我需要检查您的值。 在我看来、这些值在中端附近大幅下降  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生。

    在本文档中、我已经编译了收集的所有数据以及与 Ra 表计算有关的所有计算。

    e2e.ti.com/.../MEAS-FINAL1.xlsx

    注意:请参阅表:"RA 测量"(其中我计算了脉宽、SOH 近似值和 OCV 根据测量值确定) 和"Data Collected"(测量后得到的数据)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    感谢您、我将查看并与算法团队成员合作、看看我们是否可以解决 SOH_Merrit 的问题。 我希望下周中旬再回来

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生

    我希望您的回答能够继续我对该主题的研究。 到目前为止、我的目标是获得更适合我们的个人资料的 Ra 表。 现在、我正在通过使用电路板来获取"板载"阻抗值、从而根据该特定情况执行 Ra 表。  

    在此帖子中: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913877/bq35100-eos-measurement-health-steps-down-in-2-steps-to-0-and-li-socl2-still-not-empty/3407821?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ35100%25252525252520SOH#3407821 Wyat Keller 先生 建议使用  GPCCHEM 根据我的个人资料查找更合适的 Ra 表。 我是否应该对此进行调查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    否您不能将 GPCRB 工具用于原型化学物质。 我仍在努力了解为什么您会获得 SOH_Merrit

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    我与我们的一位算法专家就这种情况进行了交谈。 该算法100%设计用于在1秒时间范围内处理短脉冲。 如果需要更长的脉冲、您可能需要将 EOSData.Values.R Data seconds 延长至放电持续时间长度的8-10倍。 SOHMerit 是数字稳定性的衡量标准、由于所有数学运算在采集如此多的样本后都会失去分辨率、因此可能仍然无法解决。

    总体而言、最佳解决方案是安装一个"学习负载电阻器"、主机可以在独立于应用负载的情况下启用该电阻器1秒钟

    您能否尝试延长 RDATA 秒以查看它是否改进了 SOHMerrit 标志?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生。
    我很快会尝试这样做。

    您是否查看了获得的 Ra 表? 这对您有道理吗?

    我想 我应该重复放电测试并进行更多测量 、以便尽可能地对其进行优化。 你怎么看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现差异?

    [引用 userid="26845" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010667/bq35100-eos-accurate-detection-validation/3826306 #3826306"]HE 算法100%设计用于在1秒时间范围内处理短脉冲。 如果需要更长的脉冲、您可能需要将 EOSData.Values.R Data seconds 延长至放电持续时间长度的8-10倍。 SOHMerit 是数字稳定性的衡量标准、可能仍然无法解决[/报价]

    产品说明书中提到的营销

    "BQ35100电池电量监测计和
    保养监视器提供高度可配置的燃油
    监测不可充电(一次)锂电池
    电池、无需强制放电
    电池。 从而无需进行优化
    实现精确的监测"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    由于您仍会获得 SOHMerit 标志、因此我们无法信任来自报告的 measuredZ 的值。 我看到您有来自脉冲平均电压的数据、但您是否有图像中提供的每个脉冲的原始数据? 一旦我们使 SOHMerit 不触发、我们就可以使用测量仪表计算值。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    bq35100的 EOS 模式不能将精确的 SOH 报告为其主要目标。 SOH 是将测量的阻抗与化学 ID 相关联的估算值和乘积。 EOS 模式被设计成生成一个 EOS 警报来了解电池何时接近使用寿命终止。 EOS 警报不需要修改此线程中讨论的 Ra 表。 即使具有完美的 ChemID 匹配、阻抗曲线也可能非常平坦、直到结束20%时才可能进行良好的 SOH 估算。 但是、由于预期曲线的形状、SOH 精度应随着您接近终点而提高。  

    脉冲持续时间。 此监测计的用例适用于高振幅短脉冲、主要用于无线电传输应用。 在这些情况下、不需要"学习负载"。 但是、向系统添加非常受控的负载只能在应用能够处理增加的功率损耗时提高性能。 应用中的脉冲也可能太短。 监测计在工作时每8ms 对电压和电流进行一次采样。 8mSec 转换的噪声相当大、因此您将需要至少几个样本求平均值。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会尝试测量 SOH。
    但是、您已经编写了 measuredZ、因此对于 SOH_ERROR、EOS 是不好的、因此 Wyatt 编写了该函  
    "SOH_Merit 应标记为 EOS_Merit、因为它会查看与计算得出的电阻值的相关性"

    实际上、TI 现在告诉我们、芯片同时设计为:
    1)测量无线电脉冲~ 1s (仅限)和
    2) 2)使用完全放松的电池在睡眠5小时后开启

    因此 、营销人员认为、这种方法可轻松用于任何系统、这似乎很难解决问题、除非该系统长时间休眠、然后几乎不执行任何工作、而是在首次唤醒时进行传输。
    我真的在努力帮助 TI 意识到为什么客户/潜在客户会不断遇到同样的基本问题。 我们付出了很多代价  

    抱歉、如果这不能满足您在本主题中的即时需求、请给您 Fr4n 以帮助。  
    这里有很多工作要做、展示了一个电池系统尝试将数年仿真为数周、但未能使用默认参数触发 EOS。 (蓝色表示 measuredZ、绿色 EOS ALERT 0)、而另外2表示长期和短期平均值的趋势不够远)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生

    我在每次测量中都获得了所有原始数据。 我每步取走大约10个样本(5%)、每11%取20个样本(将样本作为测量的一部分进行计数)。 您是否需要所有原始收集的数据?

    另一方面、由于问题与 SOH_Merit 有关、并且正如您多次提到的、这不会阻止我进行 EOS 检测、因此 MeasuredZ 如何报告受此错误的影响? n´t 我们讨论调节 R、我会同意、但我确实看到测量值的质量与 SOH_Merit 问题之间存在相关性、因为正如您指出的、问题可能是器件需要超过15秒来计算获得的数据。

    是否要检查为某些测量获取的原始数据? 我仍然记录了每个样本。 哪些内容对您进行检查很有用?  

    感谢您目前的支持。 我将尝试弄清 EOS_Merit 错误是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生。

    正如建议的那样、我将"R data seconds"参数从15扩展到60、120和180秒、甚至扩展到10分钟、并且仅发送1s 脉冲(有时甚至更短)、 基本上、我只需用手将负载电阻器的两根导线连接起来、然后将两根导线"触摸"在一起(当然、在发送 START 命令之后以及在 STOP 命令之前)。 我今天已经尝试过几次、SOH_Merit 错误仍然存在。 这次、我将使用单节电池和新的评估板。  

    我只是想知道为什么有几个人都在处理这个问题,直到今天,整个论坛都没有人能找到解决办法。  

    附加的是在我的整个阻抗跟踪过程中获得的全部原始数据。 在文件夹日志中、您将找到一个将所有值编译到 Excel 工作表中的 Excel 文档。  e2e.ti.com/.../Ra-table-1-SAFT.zip

    我将对我的方法进行汇总:  
    我将单节电池连接到电压表并与电流表串联。 要连接它、我只需将导线放在一起。  
    -连接电源、观察 INITCOMP 位是否打开、以确保设备已准备就绪。  
    -确保测得的 OCV 电压等于或高于通过连接至蓄电池端子的电压表测得的值、以防止电阻值为负值。
    -发送 start_gauge 命令。 立即连接负载并提供50mA 的放电时间仅为1秒(可能为2秒)。  
    -卸下负载并立即发送 STOP_Gauge 命令。
    等待以 R DATA 秒为单位设置的时间、直到我看到结果。 给出值并看到 G_DONE 位为高电平后、我完成了电量监测计的关闭。

    n´t 您可以看到、我的过程非常简单、除了 SOH_FACH、我不会得到任何其他误差。

    n´t、我不知道还有什么要做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    该数据看起来完全符合我的预期。 当您达到曲线的指数增长时、测试截止值正确。 默认参数是两条趋势线之间的20%增量。 根据图像、您似乎 已经接近、并且只有几个读数。 如果您希望跳闸速度更快、则可以将20%降低到较低的值。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    感谢您提供的这些数据、我需要一分钟时间来处理所有数据、但我将在周末尝试这样做。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos 先生、您好!

    您是否有任何更新? 我仍在等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    我一直在试图在工作台上重复这一做法,但没有成功。 我想与您一起解决这个问题、并可能查看是否将您的设置发送给我、以便进一步调试。 这是不是一个选项。  

    作为我们设计和 FW 团队的测试、您可以并行尝试以下操作。 请将您申请的脉冲记录在示波器中、以便我们稍后使用它进行调查

    1) 1)更改为 ChemID 632、并在休息良好的电池上运行单个1秒脉冲

    2) 2)施加更高的振幅负载  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vos 先生

    是的、如果您认为有必要、我们可以更详细地讨论它。

    我将尝试提供一个较高的电流脉冲(接近80mA)、并将其与 BQ 以及外部一起记录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos 先生、您好!

    我已经写信给您、告诉您私人消息。 有新闻吗?

    我希望一切都进展顺利。

    此致、

    弗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程已变得私有、可进一步进行调试。 目前怀疑的是使用长线的硬件设置。 我将发布一个单独的主题、我们将为其他人解决此问题、下面将得出结论。