This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:关于 TPS6590378 LDO1

Guru**** 2392435 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5726

您好!

我的客户使用 TPS6590378 。
TPS6590378 的 LDO1可输出5V 电压。
查看数据表、LDO1的输出电压为3.3V (最大值)。 是否存在 LDO1输出5V 的情况?

LDO1为 SD 卡提供上拉电阻。 启动 PMIC 后、立即正常输出3.3V、但中间变为5V 输出。

如果您需要任何其他信息、我将与我的客户核实。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    [引用 userid="7882" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3822726 #3822726"](1)客户的电路 SYNC DCDC (B8引脚)已断开。 这是否正常?

    如果未使用、SYNCDCDC 引脚应接地。

    [引用 userid="7882" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010243/tps659037-about-tps6590378-ldo1/3822726 #3822726"](2) 在加载软件之前和之后,PMIC 有两种类型的3.3V 系统,但如先前发送的电路图所示,由于电源连接错误,此板始终保持加载软件开启。 这是否正常?

    我认为这两个电源都始终打开不会出现问题。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您提供信息。
    我将通过此信息联系客户。

    此致、
    Sasaki