This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:原理图审阅

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011428/lm5069-schematic-review

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B

尊敬的团队

在  客户的新项目中、我们在 LM5069中进行设计、这是一个好消息。

规格为 Vin=19V IO=12.5A。

您能帮 您查看原理图并推荐 Q8和 Q9的解决方案。    

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    谢谢。 很高兴听到这个消息。

    请分享已填充的 LM5069设计计算 器以查看设计。 设计计算器可从 https://www.ti.com/product/LM5069#design-development##design-tools-simulation 获取

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    谢谢您的推荐。

     π 想知道 μ 滤波应该放置在 TVS (D7)的右端还是左端?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    滤波器应放置在 TVS 之前(即 D7的左侧)

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    谢谢您的推荐。

    客户希望选择 Q8、Q9和 D8的解决方案、您能帮您推荐吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

     对于 Q8和 Q9、请考虑使用 CSD18540Q5B

    适用于 D8的 BZT52C33-7-F

    请分享已填充的设计表以供查看。 设计计算器可从 https://www.ti.com/product/LM5069#design-development##design-tools-simulation 获取 

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    谢谢您的推荐。

    我将按附件所示共享设计表、您能帮您进行审阅。

    e2e.ti.com/.../2806.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    对我来说很好。

    现在、故障计时器周期为100us。 请将其增加至200~300us、以获得更好的抗噪性能。 您可以考虑使用4.7nF 作为计时器电容器。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    谢谢您的推荐。 客户想知道、对于该规格、如何选择 D8 (齐纳二极管)的电压。

    请帮您推荐。 示例:如何计算?   

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 中的方程式-(4) 、如果您仍有疑问、请告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

     e2e.ti.com/.../snva430b-_2800_4_2900_.pdf

    SNVA430B 应用报告中的说明。

    从第3页选择 Z1。  通常、Z1的齐纳电压应比 VOUT 所需的钳位电压高大约2V 至5V。

    对于客户的规格 Vo=19V、选择24V (19V+5V)是否正常?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    是的、24V 齐纳 二极管正常。 但请注意、齐纳二极管和 MOSFET Vgs 都有变化。 因此、它们最终必须进行测试和微调。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh
    谢谢您的推荐。
    对于客户的规格 Vin=19V、电荷泵后 VGATE 的值是多少?
    栅极电压是否大于  齐纳二极管电压、从而导致齐纳二极管导通?
    非常感谢
    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Denny's。

    Vgate = Vin + 12V = 31V。 齐纳二极管最小击穿电压应大于31V

    输出的目标钳位电压是多少?

    此致、Rakesh